- 顔認証
- 顔検出
徘徊早期発見補助システムに、
オムロンの顔画像
センシング技術を活用
徘徊早期発見補助システム『ヒトミ』
株式会社YSYエンタープライズ様
HVC-P2、HVC-C2W
株式会社YSYエンタープライズ様
2018.10.16公開
株式会社YSYエンタープライズ様では、家や施設に設置することにより認知症高齢者の外出(徘徊)を検知し家族へ通知、携帯電話やスマートフォンで外出時の映像を確認することが可能な徘徊者早期発見補助システム「ヒトミ」を、九州地域を中心に展開しています。
このシステムの人を検知する部分に、オムロンの顔画像センシング技術が活用されています。
近年、認知症の高齢者が知らぬ間に外出し、事故に巻き込まれるなどの事件がある一方で、家族や介護施設の職員が常に見守るのは、精神的、肉体的にも負担となっています。
YSYエンタープライズ様では、これらの社会課題の解決に向けて同商品を商品化され、既に一部の介護施設に導入しておられます。また、今後更に多くの介護施設や病院、家庭に広げていきたいとのこと。
2013年に認知症が原因で行方不明になったとして警察に届け出があった人の数は1万322人にのぼり、2012年より7.4%増加(警視庁調べ)。また、過去に行方不明の届け出があり、所在が確認できた人は1万180人で、このうち388人は亡くなっておられたとのこと。このような悲しい事故を減らすために商品化されたのが、徘徊者早期発見補助システム「ヒトミ」です。
この商品は介護保険の適用商品に指定されています。
「ヒトミ」のセンサを家や施設の玄関に設置し、24時間、人の動きを検知。あらかじめ登録した対象者を検知すると、映像を録画するとともに、家族や協力者にメールで通知するシステムです。録画した映像で対象者の外出時の服装を確認することができ、行動予測範囲も確認できるため、徘徊している対象者の早期発見にもつながります。
また、発見後は協力者の端末・メールに個人氏名・年齢・性別などの個人情報や、録画した映像が残らないといった、対象者やご家族のプライバシーにも配慮したシステムです。
『ヒトミ』の重要な機能の1つである『対象者の顔を検出する』『対象者か否かを判別』する部分に、オムロンの顔画像センシング技術が活用されています。
オムロンでは、人の顔や位置の検出、年齢や性別などの属性推定、顔の認証を、画像処理を用いて可能にする顔画像センシング技術を、ソフトウェア(OKAOR VISON)とハードウェア(HVC)でご提供しています。