マーケティングアプリの開発、提供中止のお知らせ

「マーケティングアプリ for Windowsお試し版」の無償ダウンロードサービスを
ご利用いただき誠にありがとうございます。

これまでお試し版に搭載した機能を核として、より操作性と機能を向上させた本アプリの開発を進めていましたが、
開発の前提としていた諸条件に変動が生じたため、誠に遺憾ながら、本アプリの開発・販売中止を決定いたしました。

また、お試し版につきましても、2017年7月1日をもって提供(アップデートを含む)を停止し、
2018年3月31日以降はサーバー停止に伴いご利用いただけなくなります。

本アプリにご期待いただいたお客様にはたいへん申し訳ございません。
ご不便をおかけしますが、何とぞご理解下さいますようお願い申し上げます。

本件に関するご質問・お問い合わせはこちら(24時間受付※)

※ご返信はサポートセンター受付時間(平日 9:00~17:00/土日・祝日・弊社休業日を除く)の対応とさせていただいております。

2017.06.21

ヒューマンビジョンコンポ HVC-C2W専用アプリ マーケティングアプリ 客層データを蓄積することで、変化に気づく。打ち手が見える。

分析結果から様々な対策を提案・検討できます!

客層を知ることは、経営戦略のキーポイント。 ただ、いざ客層を調べようとしても、アンケートは集計が大変…POSレジは導入にコストがかかる…等、 なかなかむずかしいとお悩みではないでしょうか?そんな皆さんのために、 簡単な設置でランニングコストもかからない便利なアプリをご提案いたします!

例えばこんな使い方! マーケティングアプリは様々な店舗で活躍できます。

マーケティングアプリの対策例

  • 顧客の傾向を知って、効率的に売り上げを伸ばしたい。
  • 客層を把握して、ニーズに合ったラインナップを取りそろえたい。
  • 伸び悩んでいる商品に対する対策を検討したい。
  • 動線を確認して、店舗を効率よく使いたい。

客単価UP! 商品のラインナップや陳列を工夫して既存顧客の購買欲を高める。

客層分析機能を使用して、来店傾向を把握すれば、ニーズに合ったラインナップを仕入れることができ、客単価の向上につながります。

  • 10代男性が多いので、マンガや雑誌を豊富にしよう
  • 雨の日のお客様が多いので、傘の在庫を増やそう

客導入UP! 近隣の情報を収集して新規顧客の獲得をうながす。

外の様子が映るように撮影エリアを設定すれば、店の周りにどんな客層が多いかもチェックすることができます。 周りの客層に合わせてイベントを企画したり、街頭ディスプレイを作成すれば、新規顧客の獲得もうながせます。

  • 30代前後の家族が多いので、季節ごとのイベントを表で企画して、子連れ客を呼び込む。
  • お年寄りが多いので、入り口付近に喫茶コーナーを設置して憩いの場を提供する。

効率化UP! 店舗の動線をチェックして、スペースを効率よく使う。

ヒートマップ機能を使えば店内の滞在頻度は一目瞭然。混雑しやすいスペースや、人が集まり辛いスペースへ、すばやく対策をうつことが出来ます。 店内の動線がスムーズになれば、顧客側はより快適に買い物ができ、店舗側の接客もしやすくなります。

  • 入り口付近は混雑しやすいので、通路を広くとって人の出入りをスムーズにしよう。
  • 奥の棚に人が来ていないので、イベントコーナーを設置して人を集めよう。
客層分析グラフ

POINT2 客層分析

客層分析結果をグラフに出力

HVC-C2Wを設置した画角の範囲で、年齢層・性別ごとに客層分析結果を出力します。アプリ上ですぐにグラフとして確認できるので、傾向が一目で理解できます。

6種の分析グラフ

年齢層・性別を、全体・月・日・曜日・時間・天気別の6種の分析グラフとして出力できます。またCSVでのデータの書き出しも可能です。

ヒートマップ画面

POINT2 ヒートマップ

滞在頻度分布

撮影エリアの顧客の滞在頻度分布をヒートマップで可視化できます。また、ライブビューで現場を確認することも可能です。

必要なものはこれだけ!

  • 1.無線LAN環境 IEEE 802.11、b/g/n (2.4GHz)準拠
  • 2.microSDHC™カード 容量32GB以下、class 4,6,10
  • 3.Windows PC Windows7、32ビット(推奨)
  • 4.HVC-C2W

接続カンタン!無線LANでカンタンに接続できます。

  • 1.専用アプリをPCにインストールしてネットワーク設定
  • 2.HVC-C2Wを起動し、設定用音声を使って接続
  • ※ 当アプリは『ヒューマンビジョンコンポ 家族目線(HVC-C2W)』専用アプリです。ご使用の際は1台以上のHVC-C2Wが必要となります。
    申し込み時には、HVC-C2WのMACアドレスの記入が必要となります。事前にHVC-C2Wをご購入の上、ご準備ください。
  • ※ 当社は本アプリに関する一切の品質保証責任を負うものではありません。
  •   1. アプリをご使用の前に、ご利用手順をご確認ください。
  •   2. アプリを本来の目的以外に使用しないでください。
  •   3. アプリを製品に組み込んで市場へ提供しないでください。
  •   4. 万一、アプリに不具合が生じた場合は、 問い合わせフォームよりお問い合わせください。

オムロン ネットワークカメラセンサ ヒューマンビジョンコンポ(家族目線) HVC-C2W

国内最大の家電ショー「CEATEC JAPAN 2015」でW受賞!  米国メディアパネル・イノベーションアワードヘルス&ハウスホールド分野 グランプリ、ライフスタイル・イノベーション部門 準グランプリ

【仕様】

  • あなたの代わりに気づいて知らせる。オムロンの画像センシング技術「OKAO® Vision」入りネットワークカメラ。
  • 100万画素の高画質、長距離・暗視・広角にも対応のカメラ搭載。
  • 無線LANでカンタン接続
  • 着脱式アタッチメントで、壁や天井など様々なところに取り付け可能
  • 目立ちにくい「ピュアホワイト」を基調としたデザイン
  • サイズ:幅70mmx高さ147mmx奥行67mm
  • 質 量:HVC-C2W本体:約100g
        スタンド取付時:約250g ※Serial No.の頭文字がFの製品のみ約300g
        (ACアダプタ、microUSBケーブル等を除く)
  • 解像度:静止画/動画:最大1280 × 720pixel
  • 暗所撮影:可能(赤外線対応)

ご利用いただくには、ご家庭での無線LANの環境と、アプリ利用するためのスマートフォンなどが必要です。 また、画像を保存するために、別途microSDHC™カードが必要です。

ビッグカメラ取扱店舗を確認

更に!複数台のHVC-C2Wを一緒に購入すれば、店舗全域を分析することも!

ひとつのアプリで複数台のHCV-C2Wを管理できます。

※ 付属スタンドは振動や衝撃などにより、意図せずにスタンド可動部の角度が変わったり、設置位置がずれることがあります。これにより、意図したものとは異なる対象・範囲が撮影されるおそれがあります。 ※商品のデザイン、仕様、外観、色合い、価格等につきましては、予告なく変更される場合があります。また、商品の写真等の色は実物とは多少異なる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

  • 本製品は、防犯を目的とするものではなく、また安全を保証するものではありません。
  • 撮影される可能性のある人物の肖像権、プライバシーに関する権利の侵害や、著作権法等の各種法令への違反のないよう、お客様自身で十分ご検討の上、必要な措置を講じてください
  • 本製品は、無線通信を使用します。お客様が本製品とともに使用される無線LANルーターその他の機器の設定やネットワークの状況によっては、 意図した動作の実行不能、通信の傍受または不正な接続その他の事象が生じる可能性があることをご了承のうえ本製品をご使用ください。
  • 本製品を使用した結果生じた一切の直接的・間接的な損害に対して、本製品の正常動作の結果であるか否かを問わず、当社は責任を負いません。

本製品はIJGのコードを使用しています。

その他のシリーズ

家族目線ヒューマンビジョンコンポ