家族目線(HVC-C2W)の専用アプリは、複数のスマホ・タブレットから操作はできますか?
機能・性能に関するご質問
FAQ
HVCに関する質問
家族目線(HVC-C2W)の専用アプリは、複数のスマホ・タブレットから操作はできますか?
ユーザ共有機能を使用することで、複数の端末でもライブビューや保存された画像を閲覧することが可能です。
関連する専門用語
機能・性能に関するご質問(HVCに関する質問)
- HVCとは何ですか?
- HVCシリーズの顔検出・人体検出・手検出は、最大何人まで検出できますか?
- HVC-P2の顔認証の登録最大人数は何人ですか?
- HVC-P2は画像を取り出すことはできますか?
- 家族目線(HVC-C2W)で撮りためた写真はどこに保存されますか?
- 家族目線(HVC-C2W)は夜間でも撮影できますか?
- 家族目線(HVC-C2W)で検出できるペットの種類を教えてください。
- 家族目線(HVC-C2W)で利用できるアプリはどのようなものがありますか?
- 家族目線(HVC-C2W)は今後どのようなアプリが増えますか?
- 家族目線(HVC-C2W)の専用アプリは、複数のスマホ・タブレットから操作はできますか?
- 家族目線(HVC-C2W)の専用アプリは、複数台のHVC-C2Wの画像を同時に見ること(ライブビュー)ができますか?
- 家族目線(HVC-C2W)の専用アプリは、複数台のHVC-C2Wからプッシュ通知は受けられますか?
- 家族目線(HVC-C2W)の顔認証の登録最大人数は何人ですか?
- HVC-C1Bのアプリケーション開発に関する情報を教えてください。(SDK、API、認識条件、認識にかかる秒数など)
- HVC-C1BのBluetooth LEでの通信は、GATTプロファイル利用ですか?
- HVC-C1BでSDKおよびアプリに組み込むDLL等は、どのようなライセンス形態・提供形態ですか?