家族目線(HVC-C2W)の視線推定機能の仕様は?
製品導入にあたっての技術的なご質問
FAQ
HVCに関する質問
家族目線(HVC-C2W)の視線推定機能の仕様は?
顔向き上下:±20°、顔向き左右:±30°、顔傾き:±45° まで推定可能です。
数値は度の単位で出力されます。
関連する専門用語
製品導入にあたっての技術的なご質問(HVCに関する質問)
- HVC-P2はどのように接続するのでしょうか?
- HVC-P2と接続するケーブルは付属していますか?
- HVC-P2の広角検出タイプ、長距離検出タイプはどういった考えで選択すればよいですか?
- HVC-P2のカメラモジュールやフレキケーブルの長さを変えることはできますか?
- 家族目線(HVC-C2W)の本体との通信にはどのような環境が必要ですか?
- 家族目線(HVC-C2W)のアプリはどのOSに対応していますか?
- 家族目線(HVC-C2W)は事前に準備するものはありますか?
- 家族目線(HVC-C2W)はどのようなSDカードが対応していますか?
- 家族目線(HVC-C2W)のペアリングができません。
- 家族目線(HVC-C2W)は屋外でも利用できますか?
- 家族目線(HVC-C2W)のSDKはどこで入手できますか?
- 家族目線(HVC-C2W)をWindows,iOS,Android以外の端末で利用できますか?
- 家族目線(HVC-C2W)をJavaで利用することは可能ですか?
- 家族目線(HVC-C2W)のローカルネットワークやプロキシ環境下で使用することは可能ですか?
- 家族目線(HVC-C2W)の出力レスポンスタイムを早めることはできますか?
- 家族目線(HVC-C2W)の顔認証機能を別カメラで撮影した画像で使用することは可能ですか?
- 家族目線(HVC-C2W)の人体・顔・手検出機能の仕様は?
- 家族目線(HVC-C2W)の視線推定機能の仕様は?
- HVC-C1Bが対応しているスマートフォンOSを教えて下さい。
- HVC-C1Bが対応しているスマートフォン・タブレットの機種を教えて下さい。
- HVC-C1BがiOSのBluetooth一覧に表示されません。
- スマホからHVC-C1BをBLE Connectできません。原因として考えられることはありますか?
- HVC-C1Bでカメラの画像を出力することは可能ですか?
- HVC-C1BをiOS,Android以外の端末で利用できますか?
- HVC-C1BをUnityで利用することは可能ですか?